Startseite Power Blog

Das Aktuellste zu IEC 62368-1: Die Zeit zum Handeln ist gekommen

2. Juni 2020 von Andrew Johnson – Lesezeit: 5 Minuten

Das Aktuellste zu IEC 62368-1: Die Zeit zum Handeln ist gekommen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde ursprünglich am 4. September 2018 veröffentlicht und am 2. Juni 2020 aktualisiert, um das Neueste in Bezug auf IEC 62368-1 anzugeben.

Neue Sicherheitsnormen auf Basis von IEC 62368-1 lösen weltweit bestehende Normen ab. Zur Vereinfachung für Produktverkäufer haben die Regulierungsbehörden in den USA und der EU beschlossen, das Datum zu harmonisieren, an dem die neuen Normen die vorherigen Normen 60950-1 und 60065 ersetzen werden. Dieses harmonisierte Datum ist jetzt der 20. Dezember 2020 und bietet den Händlern ein einheitliches Ziel für ihre Bemühungen, die Bestimmungen in zwei der wichtigsten weltweiten Märkte einzuhalten.

Diese positive Entwicklung ist zustande gekommen, da die EU den Termin für die „Beendigung der Konformitätsvermutung“ für bestehende Produkte, die bereits nach den alten Normen getestet wurden, verlängert hat. Diese Beendigung war ursprünglich für den 20. Juni 2019 geplant, obwohl das Datum des Rückzugs für EN 60950-1 und EN 60065 für den 20. Dezember 2020 festgelegt wurde. Durch die Konsolidierung dieser beiden Ereignisse für das Jahr 2020 kann die EU unbeabsichtigte Ausnahmen verhindern.

Die Situation ist jetzt eindeutig: Am 20. Dezember 2020 werden die alten Normen zurückgezogen und alle Produkte, die unter den Geltungsbereich von EN 62368-1 fallen (die IEC-Norm, die von den EU-Gesetzgebern in Kraft gesetzt wurde), müssen gemäß dieser Norm geprüft werden. Nach der Ankündigung der EU bestätigte die UL-Organisation in den USA, dass sie ihr eigenes Gültigkeitsdatum für UL 62368-1 (die US-Version von IEC 62368-1) verschieben wird, um UL 60950-1 und UL 60065 (vorher für den 20. Juni 2019 geplant) durch den 20. Dezember 2020 zu ersetzen.

Daher ist der 20. Dezember 2020 das Datum, an dem sich alles ändern wird. Und da sich die Regelmacher über die Ozeane hinweg harmonisiert haben, erhalten die OEMs etwas mehr Zeit zur Einrichtung ihrer neuen Testverfahren und -dokumente. Der Dezember rückt jedoch rasch näher und es ist jetzt an der Zeit zu handeln.

Zu einer HBSE-basierten Norm wechseln

Die Umstellung auf 62368-1 wurde durch die zunehmend unscharfe Unterscheidung zwischen den von 60950-1 erfassten IKT-Geräten und den von 60065 erfassten AV-Geräten notwendig. Die Normungsgremien haben seit jeher klargestellt, dass 62368-1 die vorherigen Normen nicht vereinheitlichen soll. Der Geltungsbereich ist derselbe, doch das zuständige technische IEC-Komitee (TC108) nutzte ein grundlegend anderes Konzept zur Erstellung von Normen, das darauf abzielt, ein weniger vorschreibendes, zukunftssichereres Dokument zu erstellen, das sicherere Produkte für Endnutzer schafft.

Wir sind offiziell in die Ära des Hazard Based Safety Engineering (HBSE) eingetreten. Dieses Prinzip wurde in den letzten 20 Jahren formalisiert, und die IEC hat sich mindestens seit 2002 dafür eingesetzt, als sie die neu veröffentlichte Norm ECMA-287 Sicherheit elektronischer Geräte an das Hazard-Based Standard Development Team (HBSDT) von TC108 übergab.

HBSE verlagert den Schwerpunkt weg vom Nachweis, dass vorgeschriebene Spezifikationen erfüllt werden, und den Nachweis von Produktherstellern, dass bekannte Gefahren berücksichtigt wurden und das Produkt so entworfen wurde, dass es im erwarteten Kontext sicher verwendet werden kann. Obwohl die Normen wie 62368-1 risikobasiert sind, erfordern sie keine Risikoanalyse wie die Norm IEC 60601-1.

Die HBSE-Prinzipien schützen die Gerätebenutzer, indem sie potentiell gefährliche Energiequellen und die Mechanismen, durch die die Energie an einen Benutzer übertragen werden kann, identifizieren und geeignete Mittel vorschlagen, um diese Übertragungen zu verhindern. Der Umfang umfasst den Normalbetrieb und die Fehlerbedingungen. Es werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um vor Schmerzen oder Verletzungen zu schützen, die direkt durch elektrische Energie (Stromschlag) oder thermische Verbrennungen verursacht werden, und/oder, um elektrisch verursachte Brände zu verhindern, die zu Schmerzen, Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen können. Wichtig ist, dass das HBSE auch die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen misst.

Gefahren- und Sicherheitsanalysen werden anhand von Dreiblockmodellen durchgeführt: ENERGIEQUELLE - ÜBERTRAGUNGSMECHANISMUS - KÖRPERTEIL und ENERGIEQUELLE - SCHUTZ - KÖRPERTEIL. Diese Diagramme erklären die Idee auf deutlichere Weise:

Die HBSE-Dreiblockmodelle wurden zur Analyse von Energieklassen, Übertragungsmechanismen und Schutzmechanismen verwendet

In den Normen 62368-1 werden die Energieniveaus, denen der Benutzer ausgesetzt sein darf, als ES1, ES2 und ES3 kategorisiert. ES1 ist die niedrigste Kategorie, wie in der Tabelle beschrieben. Eine ähnliche aufsteigende Skala wird für die Analyse von elektrischen Brandgefahren und von Vorbeugungsmaßnahmen angewendet.

Energiequelle Auswirkung auf den Körper Auswirkung auf brennbare Materialien
Klasse 1 Nicht schmerzhaft, kann aber nachweisbar sein Entzündung nicht wahrscheinlich
Klasse 2 Schmerzhaft, aber keine Verletzung Entzündung möglich, jedoch begrenzte Feuerausbreitung
Klasse 3 Verletzung Entzündung wahrscheinlich, schnelle Feuerausbreitung
Klassifikationen von Energiequellen

Diese Energieniveaus helfen bei der Festlegung der Sicherheitsvorkehrungen, die entworfen werden müssen. 62368-1 bezieht sich auf mehrere Klassen von Schutzmaßnahmen von ergänzend bis verstärkt, die Techniken wie Schutzerdung, eine feuerfeste Kapselung, Isolierung oder andere umfassen. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Ebenen der Benutzerkompetenz, und hier können wir einige Parallelen zu den zu ersetzenden Normen sehen: Die „normale Person“ in 62368-1 entspricht der Benutzer/Betreiber-Klasse in 60950-1/60065, während „Fachperson“ dem „Servicetechniker“ entspricht. 62368-1 definiert die zusätzliche Klasse der „unterwiesenen Person“, die für Benutzer gilt, die von einer erfahrenen Person geschult wurden oder beaufsichtigt werden.

Welches Zusammenspiel gibt es für diese Hierarchien? Ein gutes Beispiel hierfür ist, dass eine doppelte oder verstärkte Schutzeinrichtung (die höchste Stufe) erforderlich ist, um eine gewöhnliche Person vor einer Energiequelle der Klasse 3 (ES3) zu schützen.

Sicherstellung der Einhaltung

Produktdesigner müssen erkennen, dass die neuen Normen nicht nur für das Endprodukt gelten, sondern auch für wichtige Komponenten und Subsysteme wie Netzteile. Es ist zwar nach wie vor möglich, Netzteile zu beziehen, die nach 60950-1 und 60065 zertifiziert sind, aber die Möglichkeiten zur Verwendung von Altgeräten in den USA und Europa sind nicht die gleichen. In den USA erlaubt Unterabschnitt 4.1.1, dass bestehende Designs, die keine System-Upgrades haben oder nicht erwarten, weiterhin verwendet werden. In der EU müssen die Systeme in Verbindung mit dem Verabschiedungstermin 20. Dezember 2020 gemäß 62368-1 zertifiziert werden. Es ist auch wichtig zu wissen, dass neue Systemdesigns, die sich voraussichtlich für eine UL- und EN-Zulassung bewerben werden, Komponenten benötigen, die 62368-1-zugelassen sind. CUI arbeitet daran, sein Portfolio an Netzteilen auf die neueste Norm 62368-1, 2. Ausgabe umzustellen, um am großen Tag die Nachprüfungslast für Kunden zu minimieren, die ihre Produkte weltweit verkaufen.

Neue 62368-1 gefahrenbezogene Sicherheitsnormen werden bereits in den USA, Kanada, der EU und anderen Ländern/Regionen angenommen (siehe unten für die länderspezifische Übernahme). Obwohl die älteren Normen am 20. Dezember 2020 zurückgezogen werden, gibt es keinen Grund, warum OEMs ihre neuen (oder bestehenden) Produkte nicht in Übereinstimmung mit der neuen Norm testen können. Jetzt zu handeln ist der beste Weg, um zu vermeiden, dass man am Tag des Widerrufs überrascht wird.

IEC 62368-1-Akzeptanz weltweit

Land/Region Entsprechender lokaler Standard Lokales Veröffentlichungsdatum der Norm Datum des Inkrafttretens
USA UL62368-1 Ausgabe 3 13.12.2019 20.12.2020
Kanada CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1:19 3. Ausgabe 13.12.2019 20.12.2020
Europäische Union EN62368-1 Ausgabe 2 Wird noch festgelegt 2020 20.12.2020
Vereinigtes Königreich BS EN62368-1 Ausgabe 2 Wird noch festgelegt 2020 20.12.2020
Australien und Neuseeland AS/NZS 62368:2018 15.2.2018 15.2.2022
Mexiko NMX-I-62368-1-NYCE-2015 Nicht zutreffend Nicht zutreffend

Fazit

Obwohl bei 62368-1 weniger vorgeschrieben wird und sie für Designer flexibler sein soll und sicherstellen soll, dass Endbenutzer sicherere Produkte erhalten, ist der Wechsel zu HBSE ein bedeutender philosophischer Wandel. Wie immer ist eine große Menge an Informationen zu verdauen, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte konform sind. Sie sollten sich jetzt die Zeit dazu nehmen, falls Sie nicht bereits damit angefangen haben. Der verzögerte Termin (Dezember statt Juni) gibt etwas mehr Zeit zur Vorbereitung, stellt aber einen harten Ausstieg für die alten Normen dar. Um diesen Übergang zu unterstützen, verfügen viele CUI-Netzteile bereits über die 62368-1-Zertifizierung und wir beabsichtigen, das gesamte Portfolio lange vor dem 20. Dezember 2020 umzustellen.

Kategorien: Branchennachrichten, Sicherheit und Konformität

Das könnte Ihnen auch gefallen


Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an powerblog@cui.com

Andrew Johnson

Andrew Johnson

Direktor des Produktmanagements

In seinen 17 Jahren bei CUI hat Andrew Schlüsselrollen im Produktmanagement, Vertrieb und Betrieb gespielt. Dank seiner Branchenerfahrung in der Leistungselektronik und seiner Konzentration auf das gesamte Kundenerlebnis hat er ein gründliches Verständnis dafür entwickelt, wie man sich in der sich ständig ändernden Umgebung zurechtfindet, wenn es um Design und globale Bestimmungen geht. In seiner Freizeit verbringt Andrew gerne Zeit mit seiner Familie, insbesondere beim Zelten, Wandern und Angeln.

Benötigen Sie weitere Informationen?

Gefällt Ihnen dieser Blog-Beitrag?

Melden Sie sich an, um die neuesten Artikel direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten.


Datenschutzrichtlinie

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

*Hinweis: Newsletter derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web