16. Juli 2024 von Andrew Johnson – Lesezeit: 5 Minuten
2021 nahmen wir die IEC 62368-1-Norm für AV- und Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in diesem Blog unter die Lupe, um eine bestimmte Bestimmung der Norm – Klausel 4.1.1 – zu untersuchen, die Unternehmen bei der Umstellung von einer der älteren Normen, die durch IEC 62368-1 ersetzt werden, einen nützlichen Spielraum bietet. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Klausel gestrichen werden würde. Die Frage im Jahr 2021 war: Wann? Würde es früher geschehen, in der 3. Ausgabe der Norm, oder später, in der 4. Ausgabe, die damals noch in der Planungsphase war?
Es geschah später. Klausel 4.1.1 blieb in der 3. Ausgabe erhalten, wurde aber aus der 4. Ausgabe gestrichen, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurde.
Die IEC 62368-1 ersetzt zwei weitere Normen: IEC 60950-1 und IEC 60065. Es gibt jedoch ein potenzielles Problem für Unternehmen, die von einer der alten Normen auf die neue umsteigen. Viele Unternehmen möchten nicht gezwungen sein, ihre Bestände, die nach einer der älteren Normen zertifiziert wurden, nach der Einführung der neuen Norm erneut zu prüfen und zu zertifizieren (oder möglicherweise sogar zu verschrotten).
Die ersten drei Ausgaben der IEC 62368-1 enthielten daher die Klausel 4.1.1, die es den Unternehmen erlaubt, weiterhin Komponenten und Unterbaugruppen (einschließlich externer Netzteile) zu verwenden, die nach den beiden älteren Normen IEC 60950-1 und IEC 60065 zertifiziert sind.
Sobald ein Markt die 4. Ausgabe einführt, müssen Hersteller, die auf diesen Märkten mit Produkten oder Komponenten vertreten sind, die nach den alten Normen zertifiziert sind, diese erneut testen und zertifizieren lassen, damit sie mit IEC 62368-1 konform sind.
Die verschiedenen geografischen Märkte verwenden derzeit unterschiedliche Ausgaben des Standards.
Südkorea und Taiwan zum Beispiel verwenden jetzt beide die 3. Ausgabe. Anfang 2023 hatte China noch die 1. Ausgabe, begann aber mit dem Übergang zur 3. Ausgabe (und übersprang die 2. Ausgabe). Japan hat die dritte Ausgabe offiziell angenommen, aber der Starttermin wird erst 2026 sein. Verschiedene Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada verwenden entweder die 2. oder die 3. Ausgabe. Die Europäische Union verwendet immer noch die 2. Ausgabe der Norm, da sie es abgelehnt hat, mit der 3. Ausgabe zu harmonisieren, zumindest teilweise wegen der fortbestehenden Einbeziehung von Klausel 4.1.1.
Zwischen der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe der IEC 62368-1 und ihrer Verabschiedung liegen immer mindestens einige Monate, manchmal sogar mehrere Jahre. So ist es auch bei der 4. Ausgabe.
Heute befinden sich die meisten Märkte in verschiedenen Stadien der Genehmigung der 4. Ausgabe, aber angesichts der obligatorischen Verzögerung wird es noch einige Zeit dauern, bis die Einhaltung der 4. Ausgabe auf jedem einzelnen Markt beginnt, geschweige denn allgemein angenommen wird.
Daher muss sich jedes Unternehmen mit der Version der Norm vertraut machen, die auf den einzelnen Märkten gilt, auf denen es tätig ist, und beobachten, ob und wann die 4. Ausgabe eingeführt wird.
Weitere wesentliche Aktualisierungen in der 4. Ausgabe betreffen elektrisch verursachte Verletzungen, elektrisch verursachte Brände und thermische Verbrennungen.
IEC 62368-1 bezieht sich auf audiovisuelle (AV) Systeme (einschließlich Unterhaltungselektronik) und IKT-Geräte sowie einige Komponenten, die zum Bau solcher Systeme verwendet werden. Die 4. Ausgabe erweitert ihre Abdeckung auf eine größere Anzahl von Produkten.
Diejenigen, die an der Norm mitgewirkt haben, haben immer versucht, einen technologieneutralen Ansatz beizubehalten, auch um flexibel genug zu bleiben und Innovationen abzudecken, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind. Allerdings wurde die 4. Ausgabe erweitert, um die Verwendung einiger spezieller Technologien abzudecken. Ein Beispiel ist die Verwendung von Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren.
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum IEC 62368-1 als einheitlicher Ersatz für 60950-1 (für IKT-Geräte) und 60065 (für AV-Geräte) vorgeschlagen wurde. Eine wachsende Zahl von Produkten verwischte die Grenzen zwischen den Kategorien IKT und AV, darunter einige kleine Bürogeräte und einige Home-Entertainment-Systeme, wie z. B. Smart-TVs. Die Formulierung einer neuen Norm war auch eine Gelegenheit, einen anderen Ansatz für die Erstellung von Normen zu wählen, nämlich die gefahrbasierte Sicherheitstechnik (Hazard-Based Safety Engineering HBSE). Einen ausführlichen Artikel über die Ursprünge und den Anwendungsbereich der IEC 62368-1 finden Sie hier.
Die 4. Ausgabe der IEC 62368-1 verwendet weiterhin einen risikobasierten Ansatz, der Sicherheitsmaßnahmen betont und die Hersteller ermutigt, Risiken proaktiv zu erkennen und anzugehen.
Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an powerblog@cui.com