27. Juli 2021 von Ron Stull – Lesezeit: 4 Minuten
Der weit verbreitete Einsatz intelligenter Systeme in Außenbereichen sowie Anwendungen mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. Ladegeräte für Fahrzeuge am Straßenrand, erleichtern den Zugang zu AC/DC-Netzteilen, die in der Lage sind, einen 277-V-Eingang zu verarbeiten, der industriellen Standard-Drehstromversorgung von 480 V abgeleitet ist.
Als Verbraucher verwenden wir meist Geräte, die für den Anschluss an die 120-VAC-Haushaltsleitung ausgelegt sind, während die Versorgungsunternehmen Dienste mit verschiedenen Spannungen für unterschiedliche Arten von Nutzern und Anwendungen anbieten. Für große Lasten können Häuser und andere Räumlichkeiten mit 240 V versorgt werden, während für industrielle Anwendungen eine 480-V-Drehstromversorgung zur Verfügung steht. Die Phasen werden häufig zusammen verwendet, um große Lasten zu versorgen, typischerweise Hochleistungs-Elektromotoren, die in Industriemaschinen eingesetzt werden.
Die Verteilung von Strom mit 480 V bietet mehrere Vorteile. Der Strom ist bei einem gegebenen Leistungsbedarf geringer, was zu geringeren I2R-Verlusten in der Leitung führt. Darüber hinaus kann die Verkabelung eine geringere Strombelastbarkeit haben, was Kosten und Platz in der Verteilungsinfrastruktur spart. Gleichzeitig ermöglicht die höhere Spannung eine größere Kapazität, um mehr Lasten an dieselbe Leitung anzuschließen.
Einphasiger Strom kann aus dieser 480-V-Drehstromversorgung entnommen werden, indem eine Phase und der Nullleiter miteinander verbunden werden. In diesem Fall beträgt die Nennversorgungsspannung 480 V ÷ √3 oder 277 V. Auf diese Weise können drei getrennte Stromkreise versorgt werden, was eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit zur Versorgung verschiedener Verbraucher darstellt. Dieser Ansatz wird häufig für die Stromversorgung von Leuchtstoffröhren in Industrie- und Geschäftsgebäuden verwendet.
Mit der Einführung von energiesparender LED-Beleuchtung in Fabriken, Lagern, Büros, Einkaufszentren und Straßenbeleuchtungen stieg die Nachfrage nach Konstantstrom-LED-Treibern (geeignet für den Anschluss an die 277-VAC-Versorgung und zur Erzeugung eines Konstantstrom-Ausgangs für die Ansteuerung der LEDs). Die Dinge ändern sich jetzt, da die intelligente Revolution intelligente „Dinge“ an Standorte außerhalb des Heims bringt. Beispiele hierfür sind Sensoren und Steuerungen für Geräte, die in intelligenten Städten installiert sind, einschließlich intelligenter Beschilderung und Sicherheitssysteme. Auch die Nachfrage nach Hochleistungsanwendungen wie dem Schnellladen von Elektrofahrzeugen am Straßenrand, kommunalen E-Mobilitätsprogrammen wie E-Bikes und Scootern und dem Laden von industriellen Elektrofahrzeugen wie Gabelstaplern steigt.
Wie bei früheren Herausforderungen im Bereich der Leuchtstoff- und LED-Beleuchtung ermöglicht die Verwendung einer einphasigen 277-V-Versorgung aus dem 480-V-Drehstromnetz eine bequeme und kostengünstige Lösung. Das Besondere an der intelligenten Revolution ist, dass viele dieser Verbraucher elektronische Module enthalten, die mit einer geregelten Gleichspannung versorgt werden müssen. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach AC/DC-Netzteilen, die an einen 277-Volt-Eingang angeschlossen werden können und gängige Gleichstrom-Ausgangsspannungen erzeugen.
Um eine Nenneingangsspannung von 277 VAC mit 10 % Sicherheitsspielraum verarbeiten zu können, muss das Netzteil bis zu 305 V am Eingang verkraften können. Infolgedessen gibt es auf dem Markt eine wachsende Zahl von Gleichspannungsnetzteilen, die einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305 V bieten. Die Auswahl an geregelten Ausgangsspannungen ist groß, und es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.
Stromversorgungen mit einer größeren Eingangswechselspannung von 85 bis 305 und einem geregelten Gleichstromausgang bieten Flexibilität für industrielle und gewerbliche Stromanwendungen. Neben einem breiten Eingangsspannungsbereich sind weitere Merkmale, die sich in einer industriellen Umgebung als vorteilhaft erweisen können, die Folgenden:
Die Verfügbarkeit einer vielseitigen Auswahl an 85- bis 305-V-AC/DC-Netzteilen ist für Designer von IoT- und IIoT-Geräten, Installateure, Wartungsmanager und Einkäufer von Vorteil. Diese können nun von den Veränderungen auf dem Markt profitieren, denn sie können schnell ein geeignetes handelsübliches Gerät finden, das genau ihren Anforderungen entspricht. CUI bietet eine Reihe von internen Wechselstrom-Gleichstrom-Netzteilen mit weitem Eingangsbereich an, einschließlich Optionen mit geringer Nulllast-Leerlaufleistung in der VGS-Familie der SMPS mit Metallgehäuse und der PSK-Familie der gekapselten Energieverwaltungsmodule.
Branchennachrichten, Produktauswahl
Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an powerblog@cui.com