7. Februar 2023 von Bruce Rose – Lesezeit: 5 Minuten
Stromversorgungen mit USB-Standards sind schon seit vielen Jahren beliebt und werden in den nächsten Jahren noch weiter verbreitet sein. Eine wichtige Maßnahme, die zur künftigen Verbreitung von USB-Netzteilen beiträgt, ist die kürzlich vom Rat der EU verabschiedete Richtlinie über einheitliche Ladegeräte, die die Verwendung von USB-Typ-C-Anschlüssen bei bestimmten Klassen von Verbraucherprodukten ab 2024 vorschreibt. Dieses Mandat bezieht sich nur auf Verbraucherprodukte, aber die Einführung von USB-Netzteilen für diese Produkte wird ein wichtiger Katalysator für eine ähnliche Einführung in vielen industriellen und anderen nicht verwandten Produktkategorien sein. Obwohl „totale Ignoranz“ gegenüber USB-Netzteilen in der Vergangenheit eine gute Einstellung war und auch in Zukunft sein kann, wird ein wenig Wissen über die Stromversorgung und USB dazu beitragen, einige frustrierende Situationen für viele Benutzer der neuen USB-Netzteile zu vermeiden.
Derzeit gibt es viele Standard- und Nicht-Standard-Gleichstromausgangsstecker, die bei externen Stromversorgungen (Wandstecker und Desktop) für den Anschluss an die Geräte verwendet werden. Benutzer haben oft eine große Sammlung von externen Netzteilen und verlassen sich bei der Auswahl eines Adapters für ihre Geräte auf das Konzept „wenn der Stecker passt, dann muss es der richtige Stromadapter für das Gerät sein“. Diese Vorgehensweise funktioniert zwar oft, birgt aber auch die Gefahr, dass die Geräte durch die Wahl des falschen Adapters beschädigt werden.
Als die USB-Normen in den Jahren 1996 bis 2012 veröffentlicht wurden, war die USB Power Delivery auf nur eine einzige Spannung beschränkt. Da USB ursprünglich nur eine einzige Spannung spezifizierte, war es immer angemessen, jedes USB-Gerät an ein beliebiges Netzteil mit einem USB-Ausgangsstecker anzuschließen, da alle USB-Geräte für den ordnungsgemäßen Betrieb mit der gelieferten USB-Spannung ausgelegt waren.
Nach etwa 2012 führten die USB-Standards mehrere neue Versorgungsspannungen zusätzlich zur ursprünglichen USB-Versorgungsspannung ein. Anstatt einzelne Stecker zur Unterstützung der einzelnen Spannungspegel zu definieren, legte das USB-Konsortium ein Kommunikationsprotokoll fest, mit dem ein USB-Gerät mit einem USB-Netzteil kommunizieren kann, um die richtige Spannung und den richtigen Strompegel auszuhandeln, der vom Netzteil geliefert werden soll. Dieses neue USB-Kommunikationsprotokoll ist Teil der USB-Power-Delivery(PD)-Norm und wird am häufigsten mit dem vom EU-Rat vorgeschriebenen USB-C-Stecker implementiert. Der Versuch, die verschiedenen Stecker- und Kommunikationsnormen zu verstehen, kann zur Verwirrung führen. Daher hat es sich eingebürgert, die Kombination aus USB Typ-C-Stecker und USB-PD-Kommunikationsprotokoll einfach als „USB-C“ zu bezeichnen.
Die gute Nachricht ist, dass Benutzer von USB-C-Systemen jetzt dem folgendem Prinzip folgen können: „Wenn der USB-C-Stecker passt, kann die Verwendung des Netzteils dem Gerät nicht schaden.“ Die schlechte Nachricht bei dieser simplen Einstellung ist, dass einige USB-C-Netzteile immer noch nicht zulassen, dass USB-C-Geräte ordnungsgemäß funktionieren. Es ist von Vorteil, ein grundlegendes Verständnis von USB-C zu haben, um festzustellen, ob das Problem mit den nicht funktionierenden Geräten ein fehlerhaftes USB-C-Netzteil, fehlerhafte USB-C-Geräte oder eine unsachgemäß abgestimmte Kombination aus USB-C-Netzteil und USB-C-Geräten ist.
Ein allgemeines Merkmal von Netzteilen (einschließlich USB-C) ist, dass ein Netzteil, das eine geringere Ausgangsleistung liefern kann, kleiner, leichter und preiswerter ist als ein Netzteil, das eine höhere Ausgangsleistung liefern kann. Dies kann für den Benutzer von Vorteil sein. Wenn wir ein Ladegerät für unser Handy mitnehmen, möchten wir es so klein und leicht wie möglich halten. Wenn es preiswert ist, entscheiden wir uns vielleicht dafür, mehrere Geräte an verschiedenen Orten aufzubewahren, damit wir es nicht so oft mitnehmen müssen.
Ein Nachteil bei der Auswahl eines USB-C-Netzteils mit geringerer Leistung ist, dass es möglicherweise nicht die für das Gerät erforderliche Ausgangsleistung bietet. Das Gerät funktioniert nicht, wenn ein zu kleines Netzteil gewählt wird. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist, ein größeres Netzteil für das Gerät zu finden. Die Lösung ist zwar einfach, aber wenn ein Gerät nicht funktioniert, führt dies zu Frustration, während der Benutzer die Ursache des Problems ermittelt: die Wandsteckdose, das Netzteil, der Stecker zwischen Netzteil und Gerät oder das Gerät selbst. Es gibt keine einfachen Lösungen, um die Quelle eines nicht funktionierenden Geräts wie oben beschrieben zu bestimmen, außer verschiedene Kombinationen von Steckdosen und Netzteilen auszuprobieren, bis das Problem gelöst ist. Glücklicherweise lernen die Benutzer in den meisten Fällen schnell, welche Netzteile für die einzelnen Geräte geeignet sind, und verwenden weiterhin das richtige Netzteil.
Viele Anbieter von Netzteilen, wie z. B. CUI, verfügen über sachkundige Support-Mitarbeiter, die Ihnen bei der Auswahl geeigneter Netzteile für Ihre Anwendungen behilflich sind. Es wird Fälle geben, in denen ein modifiziertes Netzteil die geeignete Lösung ist, und der Anbieter kann auch in diesen Fällen helfen.
Branchennachrichten, Produktauswahl
Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an powerblog@cui.com